This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:需要帮助了解锯齿输出上出现看似随机毛刺的原因

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963521/ucc256403-need-help-figuring-out-why-there-are-seemingly-random-glitches-on-sawtooth-output

器件型号:UCC256403

大家好、  
我有客户的请求、请参阅下面的信息。

"当转换器加载到约3%的满负载时、UCC256403D 混合迟滞 LLC 控制器仍会出现一些异常行为。

在一个、两个或几个周期内会发生随机毛刺脉冲、这些毛刺脉冲似乎是在毛刺脉冲之前正常运行后从任何地方产生的。  最令人惊讶的信号是“VCR”pin7。  在正常运行中、该电压是一个稳定的锯齿、在反馈误差信号设置的上限阈值和下限阈值之间上下抖动。  但在随机时间、锯齿将一直击穿至7伏、然后恢复。  请参阅随附的示波器照片。 通道2标记错误、它实际上是 U302pin3处的电压、与 PGND 之间的阻值为10K 欧姆。

在干扰期间、反馈误差信号保持稳定;我们将一个10K 欧姆电阻器与光晶体管发射极串联、以监控其电流。  2.5V=250uA。

 

最奇怪的是 VCR 信号锯齿毛刺脉冲始终进入正电源轨、而不是负电源轨。  为什么是这样?  UCC256403规格表中的等效方框图未显示任何明显的原因、因为锯齿应保持在 VCM 电压的中心。

 

锯齿毛刺是由一些其他干扰造成的、还是导致 LLC 完全不稳定的周期时序的锯齿毛刺?

 

毛刺脉冲似乎恰好在控制器进入突发模式的功率级别周围发生。  不确定它是否为突发模式、因为没有精确的40个周期、并且似乎没有编程选项5设置的 BMTL/BMTh 迟滞。

如果我们提高 BMT (降低 R314欧姆)、则可以完全消除毛刺脉冲、但 BMT 会在高于我们期望的功率水平上发生。"

他们还发送了一份原理图、在回答该问题时、请联系我、我将在内部发送该原理图。 我在连接所有示波器照片时也遇到了问题、因此我也会在内部发送这些照片。

谢谢!

劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lauren

    请帮助附加原理图和相关波形。

    即使没有波形、根据您的描述、可能的原因是在轻负载条件下触发 ZCS、因为关断高侧或低侧 MOSFET 时谐振电流太小。 并且您增加了突发模式阈值、并且可以通过增大突发模式阈值来解决该问题、结果可以确认您看到的问题与 ZCS 错误触发相关的高电势。  

    有几种方法可以避免轻负载时的 ZCS:

    1.增加突发模式

    2.降低 Lm

    3.减少 ISNS 引脚上的旁路电容器

    4.如果您的应用中有 PFC,请降低 PFC 的输出电压。

    BR、

    云生