This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3445:泄放器电路位置

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961784/lm3445-bleeder-circuit-position

器件型号:LM3445

您好:

我想将泄放电路移到桥式二极管的前面。

它工作正常吗 ?

B/R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、gz、

      不可以、不起作用、请参阅推荐的应用电路。

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean:

    电路有问题、  我再上一次电路图:

    我认为 BLDR 引脚 仍然可以 获得输入相位并控制泄放电流。我已经尝试过它、它运行良好。

    但我担心   可能 会出现问题、因为它与 建议的应用电路不同。

    你能给 我 提供什么 建议吗?

    谢谢!

    B/R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、gz、

       根据我的理解、它看起来可以正常工作、但由于这不是典型的推荐解决方案、因此您需要执行更多测试并验证此解决方案。

       但我很困惑、为什么不按照我们推荐的电路进行设计?

    BR

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean:

       原因是 X 电容器 快速放电。感谢   您的建议!

    B/R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、gz、

      当然、请尝试并告知我们测试结果。

    BR

    肖恩