This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS701:输出电压波形失真

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962893/tps701-output-voltage-waveform-distortion

器件型号:TPS701

尊敬的团队:

我的客户正在使用 TPS70145PWP。 输出电压波形有点奇怪、芯片温度很高。 您能帮您检查波形和原理图吗?

谢谢!

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    我的第一个想法是、器件可能会进入热关断状态。  输出端的负载是多少?

    您可能需要查看并联电容器的有效 ESR。  该 LDO 需要至少50毫欧的 ESR 才能保持稳定性。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    输出负载为 F283377S (C2000)。 我刚刚检查了它的功耗、大约为500mA。

    谢谢!

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢迪伦。

    LDO 可在 Vout1上提供500mA 电流、在 Vout2上提供250mA 电流。  您能否确认 F283377S (C2000)的500mA 负载位于 Vout1而不是 Vout2上?

    假设 Vout1 = 1.2V 且 Vin=5V、则可能会达到热限制。  (5V-1.2V)* 0.5A*74.1C/W = 140.79 C 上升。  假设环境温度为25°C、这会将结温置于166C、从而可能导致结热关断。  这还假设 Vout2上无负载电流。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    非常感谢您的帮助。 我只需将答案转发给我的客户。 如果还有任何其他问题、我会将其发布以进行后续沟通。

    谢谢!

    迪伦