This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63036:降压/升压转换器伺服

Guru**** 2500875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63036, TPS63060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963604/tps63036-buck-boost-converter-servey

器件型号:TPS63036
主题中讨论的其他器件: TPS63060

尊敬的团队:

我们的 TPS63036具有输入电压限制。

我们是否有解决方案、 哪个输入范围是2~6V、输出4V/1A、Iq 低于25uA?

非常感谢

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jimmy:

    TPS63036无法处理此类负载、并且无法支持输入电压>5.5V。

    请检查确切的规格。 如果客户确实需要 Vin=6V、那么您可以查看 TPS63060