请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61073 我 使用 TPS61073 从3.0V 输入生成5V 输出。
SW 电压波形 过冲并超过绝对最大额定值。
这是问题吗?
如果有问题,是否有对策?
谢谢。
Yuki
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.