This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2588:具有评估板可用性的反激式稳压器 IC

Guru**** 2811285 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2585, TPS55340, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963358/lm2588-flyback-regulator-ic-with-evaluation-board-availability

器件型号:LM2588
主题中讨论的其他器件:LM2585TPS55340LM5157

我们计划在 我们的设计中使用 LM2585或具有内部开关的类似反激式稳压器 IC。

我们正在寻找适用于 LM2585的具有评估板可用性的反激式稳压器 IC  或类似 IC、在这些 IC 中、我们可以在外部使用我们自己的变压器。

如果有、您可以查看并告知我们吗?

我们对 IC 选择的要求:

说明

和功能

最小输入电压

4.

最大输入电压

40

电源开关额定电压(最大 V OUT)

40

电源开关最大开关电流

A

5.

额定功率(开关)

W

22瓦及以上

 此外、如果在我们地区附近(印度卡纳塔卡省迈索尔)有任何 FAE 联系、请与我们分享、以便就此进行更多讨论。

 

谢谢、

Sivakumar S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sivakumar、

    我们有两款器件更适合您的应用: TPS55340和 LM5157。  TPS55340在10年前发布、LM5157处于采样阶段。  您可以在中找到 TPS55340反激式 EVM


    LM5157反激式 EVM 将在几个月内发布。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi