This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010A-Q1:LM5010A-Q1

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962357/lm5010a-q1-lm5010a-q1

器件型号:LM5010A-Q1

尊敬的所有人

您能否提供 LM5010AQ1MHZ 的 FMEA 文档?  

我想知道哪些故障具有风险

B.R.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sagan、

    让我与内部团队核实一下该器件。 我将在收到信息后回复它。 请留出1-2天的答复时间。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sagan、

    看起来这可能是由以下帖子处理的。 如果您还在等什么、请告诉我、我们可以重新打开此帖子。

    谢谢、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。 Jason。

    我仍在等待您提供 FMED 信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很抱歉、Sagan。 我对另一个请求感到困惑。 我将会看到我是否无法获得这些信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是我直接向 David Baba 发送电子邮件以向我提供 FMEA 数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    昨天晚上我收到了 David 的数据。 您可以直接通过 jarrigo@ti.com 与我联系。

    此致、Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。  全部。

    感谢您的大力支持。

    B.R