This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:VBAT 输出电压低于所需电压(12.6V)

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24133, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962130/bq24133-vbat-output-voltage-is-lower-than-the-desired-12-6v

器件型号:BQ24133
主题中讨论的其他器件: BQ25790

您好!

我的一位客户使用 BQ24133RGYT 作为电池充电器 IC。

但问题是 VBAT 输出电压约为11.7V。 它低于所需的12.6V。

因此电池未充满电。

我附上了他们的原理图。

请查看并告知我是否有问题或缺失。

对此,

Kevin。

e2e.ti.com/.../BQ24133RGYT_5F00_Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    如果输入电压为12V、预期输出如何为12.6V?  

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    很抱歉,我没收到。

    我将再次检查实际输入电压并对其进行更新。

    此致、

    Kevin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    客户已确认输入电压为12V。

    根据您的评论、BQ24133似乎不适合它们。

    您能否推荐其他电池充电器 IC 以满足其要求?

    -独立

    -输入电压:12V

    -电池工作电压:9V ~ 12.6V

    -充电电流< 1A (它们将设定500mA)

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    Kevin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kim、

    我们不提供真正独立的降压/升压集成充电器或充电控制器。 集成式降压/升压充电器的 BQ25790可在默认模式下运行。

    默认情况下、3S 至4S 充电电流为1A。

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo、

    记录良好。

    感谢您的支持。

    此致、

    Kevin。