请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS546D24 大家好、
该表℃了±8mV (-40-125 μ V、Vout = 1000mV 或 Vout = 500mV)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
该表℃了±8mV (-40-125 μ V、Vout = 1000mV 或 Vout = 500mV)
Dane、
是的、
这意味着、包括遥感放大器偏移、误差放大器偏移和基准电压精度在内的输出电压调节误差主要是偏移误差、而不是增益误差。 当输出电压设置为0.5V 且 VOUT_SCALE_LOOP = 0.5时、某些器件上的总调节误差将超过1%。
为了获得低于0.75V 的更高精度输出电压设置、可通过 PMBus 将 VOUT_SCALE_LOOP 编程为1。 这将移除内部反馈分压器并减少一些偏移误差。
请注意、将此规格与其他器件进行比较时、这与"基准电压"规格不符、该规格通常不包括使用外部电阻分压器时的电阻分压器误差、误差放大器失调误差和遥感放大器误差。