This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:组装包装前询问

Guru**** 2587005 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962922/bq28z610-r1-inquiries-before-pack-assembly

器件型号:BQ28Z610-R1

您好 TI

使用 BQ28Z610-R1完成学习、并计划继续进行 Pack 组装。

我想先询问几个问题。

完成学习后、能否更改终止电压和锥形电流等项目?

2.一般而言,您是否继续进行 Pack 组装并输入黄金映像? 或者您是否进入 PCM 状态?

3.我是否需要对每个电池组执行校准?

+组装电池组后、能否仅继续校准电流和电池组电压?

4.我想单独管理序列号并将其输入电量监测计。 我应该输入哪个字段?

-I2C 配置-串行? 或系统数据制造信息

5.如何检查 Golden Image 是否正确?

谢谢

Jeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeong、

    完成学习后、能否更改终止电压和锥形电流等项目?

    是的、您可以在完成学习周期后更改这些内容。

    2.一般而言,您是否继续进行 Pack 组装并输入黄金映像? 或者您是否进入 PCM 状态?

    在释放到射野之前、您需要输入黄金影像

    3.我是否需要对每个电池组执行校准?

    +组装电池组后、能否仅继续校准电流和电池组电压?

    校准应在最终电池组上完成。 您可以对多个器件执行校准、并获取最终产品中要使用的每个值的平均值。

    4.我想单独管理序列号并将其输入电量监测计。 我应该输入哪个字段?

    -I2C 配置-串行? 或系统数据制造信息

    您可以在配置数据下更改序列号

    5.如何检查 Golden Image 是否正确?

    这取决于您的应用、因此我们无法验证您的 Golden Image 是否正确

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们) Jessica


    感谢您的回答。

    4.我想单独管理序列号并将其输入电量监测计。 我应该输入哪个字段?

    - I2C 配置-串行? 或系统数据制造信息

    ->您可以在配置数据下更改序列号

    问题1.  如果我将序列号放在"I2C 配置"选项卡中、那么每次对映像进行编程时、是否有任何方法可以按顺序增加序列号?

    问题2.  是否有任何方法可以自动将"制造日期"设置为今天的日期?

    问题3.  "系统数据制造信息"项目何时使用?

    谢谢

    Jeong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeong、

    问题1. 您将需要通过更新 gg 文件找到一种方法来执行此操作

    问题2. 目前没有办法自动将其设置为今天的日期

    问题3. 制造信息块被使用但是一个客户想要使用它。