This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:MC33063A 最大输出电流额定值

Guru**** 2771115 points

Other Parts Discussed in Thread: MC33063A, LM53603

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963259/mc33063a-mc33063a-max-output-current-rating

部件号:MC33063A
主题中讨论的其他器件: LM53603

您好!

我想使用 MC33063A IC 在40V 至4V 的电压范围内降压。 数据表显示"开关电流高达1.5A"。 我的应用是使用此输出为一些传感器加电、这是一个微控制器、结合起来会产生大约0.5A 的负载。 此外、我还想使用 SIM808进行数据传输、其表述为" 577uS 的峰值电流接近2A "。  SIM808的持续电流消耗约为150mA。

IC MC33063A 在此应用中的使用是否安全?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akhil、

    感谢您提出问题并在设计中考虑 MC33063A。

    根据您的规格、我认为 MC33063A 不是您应用的最佳选择。 我认为 LM53603这样的解决方案可能是一个不错的解决方案。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett