This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:状态引脚下拉强度

Guru**** 2527670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963548/tps2120-status-pin-pulldown-strength

器件型号:TPS2120

大家好、团队、

我的客户正在使用7.18k 最小上拉至1.8V 的电压来实施 TPS2120。 根据数据表的建议运行条件表、这似乎是可以的、因为下拉电流将小于6kOhm、上拉至5.5V (~1mA)。 这是真的吗?

谢谢、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    在第7.3节中、我们将建议的 ST 上拉电阻规格从6k 到20k。 您的客户7.18k 的上拉电阻处于此可接受范围内、不应担心。