This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:CC+CV 模式:空载、CV 模式消耗高输入电流

Guru**** 1144220 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117, LMV431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963449/lm5117-cc-cv-mode-no-load-cv-mode-draws-high-input-current

器件型号:LM5117
主题中讨论的其他器件: LMV431

你好。  在 CC+CV 配置中使用 LM5117时、它在 CC 模式下工作良好。  在空载 CV 模式下、当输出在+44V 至-10V 之间振荡时、电路消耗的输入电流很大。  这种 CV 方法是否合适\有任何关于如何稳定它的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    查看应用手册 snva829中在 CV 环路中使用 LMV431的图2。 从小信号的角度来看、上述电路中的电容可能会导致过多的相位滞后、

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tim。  LMV431的最大电压比我希望的输出电压低、因此我需要另一种方法。  您已正确打开-电容器导致了问题。  此外、我需要将齐纳二极管与一个电阻器交换、以便在适当的输出电压下使阳极上的电压为1.3V。  在这两种变化的情况下、它现在都能正常工作。

    感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeff、感谢您的回复。

    --

    Tim