请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5117 主题中讨论的其他器件: LMV431
你好。 在 CC+CV 配置中使用 LM5117时、它在 CC 模式下工作良好。 在空载 CV 模式下、当输出在+44V 至-10V 之间振荡时、电路消耗的输入电流很大。 这种 CV 方法是否合适\有任何关于如何稳定它的建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.