This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122EVM-1PH:修改评估板以满足我的规格

Guru**** 2562860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122EVM-1PH, LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963086/lm5122evm-1ph-modify-the-evaluation-board-to-meet-my-specifications

器件型号:LM5122EVM-1PH
主题中讨论的其他器件: LM5122

你好

我想使用 LM5122EVM-1PH 评估板从5V (最小值)到10V (最大值)的计算中获得15V 10A 输出,那么我应该更改哪些组件来获得这些规格?
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youcef、

    感谢您关注 LM5122。

    您是否仍然使用相同的250kHz 开关频率?

    谢谢、

    银城

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能,我可能会使用相同的频率(250 kHz),但如果更好地更改它以获得规格,我会这样做  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Youcef、

    250kHz 应该正常。 您将需要更改反馈电阻器、UVLO 电阻器(如有必要)和 COMP RCS (C25、C26、R25)(如有必要)。

    如果有任何问题、请告知。

    谢谢、

    银城