This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A02:TPS7A02的应用适用性

Guru**** 1555290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A02
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962570/tps7a02-application-suitability-of-tps7a02

器件型号:TPS7A02

我计划使用 TPS7A02将锂聚合物电池输出转换为3.3V 固定电压。 电池规格为:类型:锂聚合物;额定电压:3.7V;充满电时的电压:4.1V;将替换电池的最小电压:2.8V

在睡眠状态下、受电的传感器会消耗15uA 电流、并在每2秒唤醒一次、持续10ms 的峰值电流为180mA。  

TPS7A02是否是此应用的理想选择、TPS7A02是否会在压降时保持低 IQ、并在 nA 范围内消耗低 IQ、同时电池电压低至2.8V。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    TPS7A02被设计成在压降和稳压期间消耗极低的电流。  这可以在数据表的 EC 表中找到:

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    1) 1)感谢您的澄清。 因此、对于前面提到的转换(3.7V LiPo 至3.3V)、TPS7A02将是一个不错的选择、因为200mA 的 Iout 压降将是310mV? 请确认。

    2) 2)此外、数据表提到、在压降时、瞬态响应会恶化。 如果在很大程度上有任何指示、它将受到3.3V 固定输出电压的影响。

    3) 3)我计划将电容器 Cin = 100uF 和 Cout = 4.7uF、假设180mA 周期性峰值负载持续10ms (每2秒)、这是否是一个好设计。 我能否将 Cout 增大到100uF 以改善瞬态响应、或者 TPS7A02可以处理 Iout 的突然变化。

    谢谢、

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    正确、TPS7A02将在200mA 负载下具有400mV 的余量调节。

    2.在压降时,器件未进行调节。 它正在有效地将输入电压传递到输出电压(由于 RDS_ON * Iout 会产生一些小压降)。  瞬态响应实际上只是 Cin 和 Cout 的影响、但由于电流限制、会产生一些影响。  我会尽可能多地添加 Cout、以提高压降时的负载瞬态性能。

    3.为了减轻负载瞬态的影响,您需要尽可能多的 Cout。  负载瞬态期间的输出电压偏差取决于反馈环路开始为 Cout 充电并提供电流之前的电容器公式(i=C*dV/dt)。  确保您的电容器是陶瓷电容器或聚合物电容器、这将降低 ESR。  观察电压偏置对陶瓷的影响、但陶瓷的 ESR 将低于聚合物。  较大的封装陶瓷电容倾向于更好地发挥电压偏置效应-额定电压为16V 或25V 的0805或 SO 陶瓷电容在这里可能效果良好。  理想情况下、Cin > 10x * Cout 可帮助解决浪涌问题、但在 Cin = 100uF 时、您可能可以安全地使用任何可保持器件稳定(最大22uF)的 Cout 值。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的讲解。 我设计了 Cin = 100uF Cout = 4.7uF 的 PCB。 我绘制了两个接地平面、一个在顶部连接所有引脚和电池输入。 另一个接地层位于底层(底层和顶层接地层之间的过孔)。 除此之外、还有一个输入电源平面连接在 TPS7A02和电池连接器中。 您能否检查此 PCB 设计是否足以满足 TPS7A02应用的要求。

    谢谢

    梅扬克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayank、

    您的布局看起来不错。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的帮助、感谢您的帮助。

    -Mayank