This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373:有关 TPS2373 PD 等级的一些问题...

Guru**** 2386720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, TPS2372
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963457/tps2373-some-questions-about-tps2373-pd-class

器件型号:TPS2373
主题中讨论的其他器件: TPS2372

尊敬的 Sirs:

我对 PD 课程有一些疑问、并在寻找答案。

谢谢。

1.我的设计现在使用 TPS2373-4并将 PD 级别设置为8级、是否可以更改为6级?

2.更改为6类后、我将从 PSE 获得多少瓦(最大)功率?  

3.如果 PD 级别可针对 TPS2373-4进行调节、则与 TPS2373-3有何区别?

TPS2373-4是否支持 Auto Class 功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 请在下面找到我的答案:

    1. 是的、如果您将分级电阻更改为6级、则没关系。 这意味着 PD 将仅在6类设计中请求和接收高达51W 的功率(而不是8类设计中的71W 功率)。
    2. 对于6类 PD、如果 TPS2373连接到 IEEE 802.3bt PSE、则 PSE 将在 CAT5e 电缆100m 后在 PD 输入端发送60W 功率、PD 接收高达51W 的功率。
    3. TPS2373-3额定功率高达6类(51W)应用、而 TPS2373-4额定功率高达8类(71W)应用。
    4. TPS2373不支持 Autoclass、但我们的 TPS2372器件支持此功能。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    此致、

    Brett Colteaux

    PoE 产品营销工程师