This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25306:未连接电池组时 STAT 引脚很奇怪

Guru**** 2387050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962083/bq25306-stat-pin-is-strange-when-battery-pack-is-not-attached

器件型号:BQ25306

您好、TI 团队、

我的客户正在使用 BQ25306测试他们自己的 PCB。

我觉得充电功能到目前为止还可以、但 STAT 引脚有点奇怪。

当电池组未连接到系统中时、STAT 引脚不仅为低电平或高电平、它产生大约19.8Hz 的脉冲。 屏幕截图如下所示;

这里是连接电池组时的 STAT 引脚状态;

如您所见、STAT 引脚持续处于低电平、因此我们可以控制用户的 LED。

但如果没有电池组、STAT 引脚的状态不是恒定的、因此我们无法根据需要控制 LED。

您能检查出什么问题吗?

如果您需要更多信息、尤其是原理图、请告诉我您的个人电子邮件地址。 谢谢。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

     这是预期行为。 BAT 上的电容器很小(10uF 或20uF)、因此当未连接电池时、输出电容器正在充电和放电。 STAT 将根据终止和再充电抗尖峰脉冲计时器进行闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    感谢你的答复。

    我知道这是预期行为、现在我们应该控制状态 LED。 现在、正如我说过的、它闪烁大约19.8Hz。 终端客户看起来很奇怪。

    在没有充电的情况下、是否有办法不让 LED 闪烁? 如何移除输出电容器?

    或者、如果您知道在无充电情况下控制 LED 的其他方法、请告诉我。 谢谢。

    此致、

    Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

      如果您使用/EN 引脚禁用充电器、则会禁用 REGN、这是 STAT 引脚的脉冲。 禁用 REGN 时、STAT LED 不会亮起。 当检测到电池时、您可以启用充电器、因此 REGN 将被启用、STAT 指示将像正常一样运行。

    您不能移除输出电容器、因为这是正常充电操作期间反馈环路稳定性所必需的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    正如您所说、STAT LED 通过控制 EN 来控制。 但它需要配置额外的电路。

    我向我的客户提供了 CC25306EVM、并执行了相同的测试。

    在 CC25306EVM 中也发现了相同的 symptons。

    当 Vbus 为5V 且连接了 JP5时、STAT LED 不闪烁。

    但是、当 Vbus 为8.6V 或连接 higherJP5时、STAT LED 闪烁。

    这似乎不是您提到的10uF 充电/放电操作。

    请说明。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

      这是 降压充电器、因此输入电压必须高于输出电压。 JP5是对应于8.4V 的2S 设置。 您无法使用较低的输入电压升压至输出。 在5V 的情况下、您处于称为睡眠模式的故障状态。 在睡眠模式下、REGN 被禁用、因此您不会在 STAT 上观察到任何 LED 亮起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    抱歉。 我把它误解了。

    当 Vbus 为8.6或更高 且无电池时、说明如何禁用除 EN 控制之外的 LED 闪烁。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

      通过 EN 禁用充电器是在电池不存在时禁用 STAT 引脚指示的主要方法。 您可以尝试在输出端添加一个下拉电阻器、因为这会将输出电压下拉。 缺点是 STAT 将会持续点亮、即使电池不在、这也可能被解释为正在充电。 此外、当系统中仅存在电池时、电池泄漏电流会更高。