This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于4S8P 18650锂离子配置的演示板/评估模块

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24617, BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962812/demo-board-evaluation-module-for-4s8p-18650-li-ion-configuration

主题中讨论的其他器件:BQ24617BQ24616

尊敬的 TI 团队:

您能否推荐将电池管理/监控演示板与 S8P 锂离子可充电电池组配合使用? 我认为 BQ24617电路板是一款很好的电路板、但希望有更多建议/选择。

锂离子电池组的标称电压为14.4V。

最棒的

孟嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是为了补充这一点、电池组的标称容量将为28Ah。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mengjia:

      您可以查看 BQ24617或 BQ24616 (如果需要 JEITA 功能)。 它们旨在与高达10A 的充电电流配合使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

    非常感谢您的回复。 我想再问一个问题:

    我注意到、有 STAT 引脚可用于正在进行充电、充电完成、充电暂停、计时器故障、过压、 睡眠模式、电池不存在。   演示板是否可以提供电池电量低/外部电源所需的信号? 谢谢你。

    最棒的

    孟嘉  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mengjia:

      STAT 引脚功能是内置的、不可配置。 您需要使用外部逻辑来检测低电池电量或输入适配器插入情况、并使用外部逻辑来显示外部指示。 无法为此配置 STAT 引脚。

    PG 引脚指示何时插入有效的 VCC。