This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:此芯片的输入反向保护。

Guru**** 2548720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963425/bq25713-input-reverse-protection-with-this-chip

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: BQ24610

我们将设计从 BQ24610迁移到 BQ25713以实现 I2C 功能。

虽然 BQ24610具有 连接 到输入反向保护 FET 的 ACDRV 引脚, 但 BQ25713没有任何引脚可直接执行此操作。 从参考 EVM 中的设计可以看到一个实现方案,其中包括额外的晶体管和 MOSFET,用于将 CHRG_OK 引脚连接 到 FET。 但我不确定该实现是否有助于反极性保护、或者它是否有助于欠压和过压保护。 您能不能遵守这一要求? 如果它不提供反极性保护,您是否可以建议对电路进行更改?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ashlesh、

    附加电路具有相同的 ACFET 和 RBFET、可实现输入反向保护功能。