This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87352Q5D:EM 仿真需要一些详细信息

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD87352Q5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962849/csd87352q5d-need-few-details-for-em-simulation

器件型号:CSD87352Q5D

尊敬的 TI:
这是来自英特尔的 Darshan、我们正在进行 EM 仿真、我们想了解 CSD87352Q5D MOSFET 的一些详细信息。

附上了 BJT 技术详细信息示例。

www.comsol.com/.../bipolar_transistor_3d_parameters.txt
和模型链接
www.comsol.com/.../bipolar_transistor_3d.mph

我们希望在 CSD87352Q5D MOSFET 上执行类似的仿真。
TI 能否帮助我们了解 CSD87352Q5D MOSFET 的一些技术细节。

谢谢、
达尔尚 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darshan、

    感谢您关注 TI FET。 TI 不支持 COMSOL 型号。 但是、我们确实在 TI.com 上的产品文件夹中为分立式和电源块 FET 提供了未加密的 PSpice 模型。 下面是指向 CSD87352Q5D 型号的链接。 我相信您请求的许多参数都包含在 PSpice 模型中。 请查看并告诉我此模型是否适用于您的用途。 如果不是、我需要与我们的团队合作以获取这些信息。 请注意、这是一个多芯片模块、封装中包含高侧和低侧 FET 裸片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    非常感谢您的回复以及分享 SPICE 模型,但我们希望构建一个3D 模型。

    TI 是否有任何东西可以帮助给定 MOSFET CSD87352Q5D 的3D 模型。

    我们尝试将此模型与其他电路组件一起使用、以构建直流/直流转换器并使用 EM 工具分析整个电路、而对于此仿真、MOSFET 发挥着非常重要的作用。

    任何类型的3D 模型都将帮助我们 精确地对开关 CSD87352Q5D 进行建模。

    此致、

    达尔尚 G  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Darshan、

    我向您发送了一个朋友请求。 接受后、我们可以在 e2e 之外进行通信。 我知道的唯一3D 模型是该封装的 STEP 模型。 这可能不是您想要的、但我在下面提供了您的信息链接。 我将关闭此主题、一旦您接受我的朋友的请求、我将通过私人消息与您联系。