This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12050:是否有任何测试数据可以显示 UCC12050的寿命与工作温度?

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963087/ucc12050-is-there-any-test-data-could-show-life-vs-operation-temperature-of-ucc12050

器件型号:UCC12050

您好专家、

我的客户想知道我们是否有一些测试数据可以显示 UCC12050的寿命和工作温度之间的关系? 或者、如果我们有一些数据显示 UCC12050 在极高温度条件下工作时的故障率?  

如果您有一些测试数据或报告、可以通过电子邮件联系我吗? 谢谢!    

-刘约德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、

    感谢您在此处考虑使用 ucc12050。

    可在此处找到器件的质量信息:

    您可以查看鉴定摘要以及 MTBF/FIT 计算器和摘要。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致

    John