This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:最大电流和效率是多少?39?s

Guru**** 2532630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962913/tps61288-what-s-the-max-current-and-efficiency

器件型号:TPS61288
主题中讨论的其他器件:TPS55340

你(们)好。

我目前使用 TPS55340来驱动具有以下标准的音频放大器:

VIN = 3 ~ 5V (电池或 USB 电源输入)

VOUT = 12V 连接到音频放大器、用于驱动5W 额定4 Ω SPK、10W 峰值。  

与 TPS55340相比,TPS61288在满载(5W SPK)和轻载(2W)下运行时是否能提供比 TPS55340更高的效率?

从规格来看、TPS61288在输入电压为3.6V 时、只能为13V 输出提供大约3.5A 的电流?

如果您有任何基于上述的更好建议、请告诉我。  

谢谢。

此致、

HS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HS、

    TPS61288可支持>30W 的峰值输出功率。 因此、您的应用是可以的。 它优于 TPS55340。