This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:电压模式控制器

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963262/ucc28220-voltage-mode-controller

器件型号:UCC28220

尊敬的团队:

这是来自台达塔队的 Kevin。

客户正在寻找具有电压模式的两相交错 PWM 控制器。

客户是否可以最大程度地提高斜率补偿并将电流感应接地、以便该 IC 可以是电压模式?

或者您有更好的 IC 可以推荐吗?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了安全起见、Slope 引脚上的电阻器值可低至20k。 这已经是一个非常深的斜坡补偿、并且运行非常接近电压模式。 您可以在设计中使用该值。 请注意、具有电压模式的交错 PWM 控制器很少、因为它涉及如何平衡每个相电流等问题。