This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 参考设计支持

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28070, UCC25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963355/reference-design-support

主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC28070UCC25600

尊敬的团队:

我们对以下各项有要求。 您能否建议一款适合您的参考设计? 或者、您能否建议合适的 IC

1、升压转换器、具有480至810 VDC 输入和850VDC 输出、功率为3kW

采用850VDC 输入和48VDC 输出、3kW 输出的2、LLC 设计。

3、PFC 升压转换器、具有268至470 VDC 输入和500VDC 输出以及3.3KW 功率

具有500VDC 输入和300VDC 输出以及3.3KW 输出的4、LLC 设计。

此致、

阿斯瓦西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aswathy、

    对于 具有高压线路输入的 PFC 控制器、现在没有参考设计。

    UCC28180和 UCC28070是分开的、客户可以选择不同的控制器。

    UCC28180用于单相、UCC28070用于交错相。

    对于 LLC、我建议使用 UCC25600。

    希望这对您有所帮助。  如果您有其他问题、请告知我们。