请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:UCC28180、 UCC28070、 UCC25600尊敬的团队:
我们对以下各项有要求。 您能否建议一款适合您的参考设计? 或者、您能否建议合适的 IC
1、升压转换器、具有480至810 VDC 输入和850VDC 输出、功率为3kW
采用850VDC 输入和48VDC 输出、3kW 输出的2、LLC 设计。
3、PFC 升压转换器、具有268至470 VDC 输入和500VDC 输出以及3.3KW 功率
具有500VDC 输入和300VDC 输出以及3.3KW 输出的4、LLC 设计。
此致、
阿斯瓦西