主题中讨论的其他器件: LP5024、 TLC59116、 TLC59108
尊敬的 TI 专家:
对于超过100mA 的 LED 电流要求:我能否将 LP5524与以下组合结合使用?
我是否可以使用2个并联的8通道(4通道+ 4通道) LP5524将200mA 驱动到一个 LED?
我能否使用2个并联的6通道(4通道+ 2通道) LP5524将150mA 驱动到一个 LED?
我的应用是1~2ms 打开、持续时间为30~60Hz、
~个 LED、每个 LED 80 μ A 150mA 电流。
或者、如果您有更好的应用驱动程序、请告诉我。
谢谢、
Hugo