This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:在两个 TPS3850的引脚 CWD、CRST 之间共享高精度电容器

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163944/tps3850-sharing-high-accuracy-capacitors-between-pins-cwd-crst-of-two-tps3850

器件型号:TPS3850

您好!

在我的应用中、我使用两 个 TPS3850来监控两个电压轨3V3和1V2。 此外、我打算使用内部看门狗。 我想利用两个 TPS3850为 我的应用添加冗余和完整性。

因此、我在考虑潜在的配置。 我打算为 CWD (2nF)和(33nF) CRST 使用两个高 COG 电容器、 以分别确保准确的有效窗口和复位超时。 我的问题是、我是否可以在两个 TPS3850之间共享这两个电容器、请参阅下图。 这是可以接受的-也就是说、看门狗窗口和复位超时的时序性能会受到影响、还是会受到任何其他二阶效应的影响?

 

我可以看到、这些端子 具有内部电流泵来为这些电容器充电-但 数据表  中没有具体说明  这方面的任何限制 、就我所见而言。

提前感谢

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    感谢您的提问。 对于您的应用、不建议将1个电容器连接到2个计时引脚。 如上所述、有一个内部电流源可将电容器充电至特定电压。 电容器的充电时间是器件的延迟时间。 将两个时序引脚连接到电容器后、它将增大电容器的充电电流、从而使数据表中的时序公式无效。  

    Jesse