This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5025:连接 ina821仪表放大器时是否需要添加缓冲器?

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: INA821
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163942/ref5025-do-i-need-to-add-a-buffer-when-connecting-the-ina821-instrumentation-amplifier

器件型号:REF5025
主题中讨论的其他器件:INA821

我有3个 ina821仪表放大器、我需要在基准引脚上提供2.5V 电压基准。
在并联三个 ina821仪表放大器参考引脚时、是否需要添加缓冲器?

在 ina821的文档中、我看到图1添加了缓冲器、图2不添加缓冲器。

哪一项更好?为什么?

图1.

图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Le  

    INA821的参考引脚必须由低阻抗路径驱动。  

    2.5V 基准(由电阻器偏差设置)不是低阻抗、这就是它们放置缓冲器的原因。 REF5025可生成具有低输出阻抗(极低负载调节)的2.5V 电压、这就是不需要运算放大器的原因。 这两个电路是不同的。  

    此致

    Trailokya