This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR022405:3D 模型校正

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: DCR022405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162714/dcr022405-3d-model-correction

器件型号:DCR022405

大家好、

美好的一天! 我代表客户发布此帖子。 Kindl 请提供帮助。  

我想将器件 DCR022405用于具有非常关键的电路板高度和间隙的设计。 我需要您的3D 模型方面的一些帮助。 我正在 eaglecad 中手动构建该部件、但您的3D 模型宽度跨度不适合我的焊盘。 我想知道是否可以让某人验证模型、以确定3D 模型上的宽度范围是否正确。

这是模型。 我的焊盘宽度为7.63mm (~0.0393701")


与的验证将帮助我确定我是否可以使用此部件在外壳内的一个非常紧的位置替换一个直流/直流转换器

期待收到您的回复。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、  

    您能否确认正在考虑的包裹(PDIP 或 SOP)?

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里森、您好!

    美好的一天! 对拖延表示歉意。 客户 在办公室外找了几天需要的配件。 所需的器件是 DIP 封装。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    感谢您提供这些信息。 让我在内部进行检查、明天回来。  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、  

    是根据数据表背面的封装图、这是引线受限情况下的正确焊盘间距。 如果引线未受约束、引线尖端间距可能高达10.92mm。  

    此致、

    Harrison Overrurf