This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:LM5146 CV-CC 操作

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5146, LMP8646, LM3102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159971/lm5146-lm5146-cv-cc-operation

器件型号:LM5146
主题中讨论的其他器件: LMP8646LM3102

您好!

我已使用以下 CV-CC 操作原理图模拟了 LM5146。 在7A 时,我尝试进入 CC 模式,对我来说,这对我来说是可以的,但这是理想的运算放大器。 如果 TI 团队能够使用实际组件评估可行性、请向他们申请。 这是一个48V 至24V 转换器、我的应用需要在6A (例如6.5至7A)后实现恒定电流/限制运行

如果已经有任何用于 CV-CC 操作的 LM5146模拟文件可用,请告诉我。

谢谢

Pankaj Misra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pankaj、

    我想在同一主题上还有另一个主题。 建议使用电流模式控制器、相对于电压模式控制器、更轻松地进行稳定性设计。 绘制 CC 环路增益很有意思、因为在转换期间似乎会出现一些振铃。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    上面的电路原理图上的任何注释、我为 CC 环路进行了仿真。

    谢谢

    Pankaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    上面的电路原理图上的任何注释、我为 CC 环路进行了仿真。

    谢谢

    Pankaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pankaj、

    这个概念看起来不错。 但是、您需要在与电压模式 环路的相互作用方面验证稳定性。

    顺便说一下、LMP8646是 CC-CV 的一个有趣部件、因为它具有放大器和二极管。 也查看应用手册。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我已经浏览过文档。 实际上、LM3102将不起作用、因为它的额定电流仅为2.5A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    关于 LM5146,当我模拟电流限制时,我观察到的控制器进入间断模式,但时序不匹配。 我在255Khz 上运行、那么它应该在进入断续模式后在32ms ((1/255kHz)* 8192个周期后再次启动、但实际上它在3ms 后开始启动。 我的理解是否不正确? 我是否不能理解?

    谢谢

    Pankaj Misra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pankaj、

    我刚才提到了 LMP8646、它是 CC-CV 外部电路的一个方便的构建块(LM3102等已提供参考、而不是此处的解决方案)。

    正确、OCP 启用后的内部断续模式应为8192个时钟周期。 您可以通过 EVM 看到这一点。 不确定 PSPICE 模型是否存在该时序参数的问题。

    此致、

    Tim