This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5046:插入电路板时产生巨大的反射电源尖峰

Guru**** 2643275 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5046, TPS2393, LM5064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163598/lm5046-huge-reflection-power-supply-spikes-when-board-is-inserted

器件型号:LM5046
主题中讨论的其他器件: TPS2393LM5064

我们在最新电路板开发中使用的新热插拔存在问题。 客户投诉说,当他们在机箱中插入一个主板时,其他已插入的主板将受到影响(主板重置)。 我们在“旧”板上没有看到该问题。

 

新电路板配备有:LM5064PMHE/NOPB

 

旧电路板配备有:TPS2393APW

 

  过去几周、我们进行了很多不同的测试、但我们无法找到问题、也无法改善结果。 我们注意到、当我们插入电路板时会产生巨大的尖峰、这会影响机架上的其他电路板。 该尖峰在旧热插拔中具有较小的斜率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS2393 用于旧电路板上的热插拔、但 LM5046用于全桥控制。 它们完全不同、不能相互替换。 您确定 LM5046是需要更换的正确器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回答。  

    但是主题的标题是错误的(我们在表单上选择 PN 时出错)。 正确的 PN 是 LM5064PMHE/NOPB、它也应该是热插拔。

    那么、您能帮我们解决 LM5064产生的尖峰吗?  有什么建议? 是否有任何解释? 是否有改进?

    此致

    Jordi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。 LM5064由不同的产品工程师提供支持。 我不确定我应该向谁转发。 更好的方法是 使用 LM5064重新启动新的后置线程。 合适的工程师会回答您的问题。  

    此致、