This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C45-EP:RC 电路

Guru**** 2521030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163646/ucc28c45-ep-rc-circuit

器件型号:UCC28C45-EP

您好!

你好。

在元件数据表中、示例应用原理图(表9和10–图4)显示了在电流感测引脚(#3)和变压器 T1的初级侧之间实现的 RC 电路(请参阅下面红色圆圈)。

客户在 没有此 RC 的电路中使用 UCC28C45MDREP、充电电流不会出现不一致的情况。  

  1. 此 RC 网络在 CS 引脚上的设计意图是什么?
  2. 我们是否在器件中损坏了没有该 RC 网络的 PWM 控制器?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    R/C 提供前沿消隐、以在功率 MOSFET 导通时消除电流尖峰。 如果没有 R/C、开关尖峰可能会触发开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    你好。  请确认、"可以触发"是否意味着"在导通状态后、CS 引脚3上的初始电流尖峰会触发 MOSFET 进入"关断状态"?

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。