This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62130A:EN 引脚的最小 VH 值

Guru**** 2524640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A, TPS62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163098/tps62130a-minimum-value-of-vh-for-en-pin

器件型号:TPS62130A
主题中讨论的其他器件: TPS62130

尊敬的所有人:

关于 TPS62130A、请告诉我 EN 引脚的 VH 最小值。

在 TPS62130A 数据表的第7.5节(2021年11月修订)中、EN 引脚的最小值为0.9V。
但是、这是不正确的、我认为最小值应该小于0.65V 的典型值。

我已使用 TPS62130EVM 进行检查。 当 EN 引脚为0.66V 且输出电压为输出时、TPS62130被启用。 因此、典型值0.65V 是合理的。
(随附的是在 EVM 中观察到的波形。 CH3:输出电压(3.3V)、CH4:EN 端子电压(0.66V)

请告诉我正确的 EN 引脚 VH 最小值。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    0.9V 应列为 V_H 阈值的最大值。  

    同样、0.3V 应为 V_L 阈值的最小值。 0.65V 至0.45V 之间的电压是迟滞的间隔。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的回答。 我还有其他问题。

    对于"输入介于0.65V 和0.45V 之间是迟滞的间隔。"、

    应用报告 SLVA470A (2017年6月)的第1.2节指出:" 0.9V 至0.3V 之间的电压会导致逻辑输入 EN 处于未定义状态。"

    TPS 62130的 EN 引脚是否是施密特触发器输入电路?
    (EN 引脚是否具有迟滞功能?)

    此致、
    高本纯弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yasuhiro:

    是的、您可以将输入视为具有迟滞功能的施密特触发器/比较器。 它也类似于有多少数字信号具有低、高和未定义的间隔。

    谢谢、

    Joseph