This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62150:Vos 引脚断开

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163119/tps62150-vos-pin-is-open

器件型号:TPS62150

您好!

让我向您提出几个问题。
1、如果出现导致 VOS 引脚断开的情况、输出电压会发生什么情况?
2.当时是否有内部电路限制输出电压?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    这取决于 FB 引脚是否仍然连接到测量 Vout 的电阻分压器。 如果 FB 引脚仍在 VOS 开路的情况下连接、则器件仍应进行调节、但由于控制环路信息缺失、可能会出现稳定性问题。

    2.输出电压的内部钳位仅在 VOS 已连接且 FB 引脚断开时发生(根据数据表可钳位至大约7.4V)。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph-San、

    感谢你的答复。

    我们收到了客户的其他问题、如果您能回答、我们将不胜感激。

    关于第2点、我了解到当 VOS 引脚连接且 FB 引脚断开时、它被钳位到7.4V

    VOS 引脚断开时、输出电压会发生什么情况?
    2.输出电压值是否等于或小于输入电压?

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    对于可调输出电压器件:

    当 VOS 引脚断开时、器件仍将使用 FB 电阻器进行调节、但由于具有浮动节点而会出现不稳定情况、并且噪声可能会注入到控制器中。  

    对于固定输出电压器件:

    当 VOS 打开时、输出电压将上升到高于目标值并有可能超过最大 Vout 额定值。

    谢谢、

    Joseph