This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:输出电容器选择

Guru**** 2586885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161527/tps552882-output-capacitor-selection

器件型号:TPS552882

公式中提到的 TPS552882输出电容器选择数据表的说明。

符合我们 在下面提到的规范、C_OUT= 113uF。

计算是否正确?

我们不能在这张图片中带来纹波吗?

最小输入电压 3.
输出电压 3.3.
输出电流 5.
fsw 400000
V_Ripplr 0.01.
COUT 0.00011364
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    是的、如果您希望实现10mV 的电压纹波、则必须选择高于113uF 的 Cout。

    但是、如果您可以接受50mV 等更大的输出纹波、则可以使用更小的 Cout。

    不要忘记在输出侧添加一些与铝电解电容器并联的陶瓷电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack Liu、

    感谢您的支持。

    为了减小输出电容、我将 Fsw 更改为1.2MHz、那么我的 Cout 将为38.7uF。 我们能否使用它来实现10mV 的输出纹波。

    此外、我们还需要提供不超过2%的调节、  

    为了实现反馈电阻器容差 AM 为0.1%、

    您能否建议您考虑其他任何因素来实现更好的输出调节。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Genesh、

    是的、增大 Fsw 是减小输出电容的好方法。 但这意味着开关损耗会更高、因此效率低于400kHz。 这是一种折衷。

    对于负载调节、没有其他建议。 您需要使用更小的容差反馈电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的支持、

    我在这里有点困惑、

    在 webench 设计中、它显示了1.2MHz 时输出电容器大约为100uF x 3 Nos

    但根据我的计算结果、  1.2MHz 下显示的是38.7uF。

    请您解释一下区别是什么、我们必须考虑什么价值、

    这是我们的规格  

     

    此外、请阐明 RLIM 电阻器计算  

    它是(10.6 x Vout) x330000/Iavg_limit) 吗?

    谢谢  

    Ganesh V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解 Rilim 计算。

    请单独忽略它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    您可以使用该公式来计算所需的输出电容。 但请注意、陶瓷电容器在直流偏置下具有降额效应。 例如、有效电容仅为其标称值的40-50%。 您需要仔细检查电容器数据表并留有一些裕度。 通常、电容值具有+-20%容差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的支持、我理解这一点。

    此外、请在最坏的情况下提供引脚编号1和引脚编号2的最大电压和最小电压范围。

    谢谢、

    Ganesh V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ganesh、

    您可以在数据表的绝对最大额定值表中找到相关信息。 谢谢

     。