This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:TPS259470ARPWR

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160273/tps25947-tps259470arpwr

器件型号:TPS25947

您好!
我设置了一些参数、但不确定它们是否正确。 plz 请参见随附的设计计算器、并根据给定的数据进行更正。

输入电压= 5V

如果可能、输入电流= 0.5A

过压限制= 5.5V

欠压限制= 4V

反极性安全性
反向电流安全。

e2e.ti.com/.../1680.TPS25947xx_5F00_Design_5F00_Calculator.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    您已选择具有固定 OVC 的 TPS259472型号。 TPS259470具有可配置 OVLO。 请从下拉列表中选择 TPS259470型号、然后输入您的要求并再次分享。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    我选择了 TPS259470A 版本、但没有选择72版本。 我不知道您在看什么。
    在我的工作表中、它是 xxxxx70A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的工作表。
    e2e.ti.com/.../3007.TPS25947xx_5F00_Design_5F00_Calculator.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个是正确的。 我在所选值中看不到任何问题。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    您能帮我理解这个公式吗?

    我无法通过求解该方程来获得所需的 UVLO 设定值。 也许我是愚蠢的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    实际上、公式中的 UVP 阈值为2.53 (2.53是器件关断的 VIN 引脚阈值)。 您必须使用 UVLO 引脚阈值、即1.1下降和1.2上升。 请参阅数据表应用部分、了解如何根据您的要求使用公式。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,
    我明白了。
    最后一个查询。
    我可以将指示引脚悬空吗?
    FLT 和 AUXOFF。  
    我的系统以5V 电压运行。  
    如果浮动不是一个选项、那么我能否用 IC 的输出上拉这两个引脚、因为系统提供的输出不会超过5V。
    对此有什么建议吗?
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    您可以将 FLT 和 AUXOFF 引脚保持悬空。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢
    我认为我们现在已经很好了。
    非常感谢您的所有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,
    整个研究和电路设计过程都被浪费了、因为该 IC 缺货、不能在任何地方买到。
    还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    您可以查看 TPS259472和 TPS259474。  

    TPS259472具有过压钳位和电流限制。

    TPS259474具有 OVLO 和断路器。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 
    我发现库存 中只有8个 TPS259472ARPW、这还不够。 我需要1k 个
    假设我使用 的是 TPS259472ARPW、那么它与 TPS259470ARPW 版本有多大差异、并且为了使其正常工作、我必须在电路中进行哪些修改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、

    请访问此链接、了解库存相关查询 https://ticsc.service-now.com/csm。 此论坛仅用于解决技术问题。

    您可以参考 EVM 原理图来了解差异 www.ti.com/.../slvuc01.pdf。 另请参阅数据表。

    您将需要更改引脚2、引脚3和引脚4。

    您可以使 PIN2保持断开状态以获得5.7V 钳位设置。  

    此致

    Kunal Goel