This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:SHD 引脚和 IMON 引脚运行

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163677/tps2640-shd-pin-and-imon-pin-operation

器件型号:TPS2640

大家好、我对电子开关 TPS26400有几个问题:

1-驱动时的 SHDN 信号 是否可以相对于 RTN 引脚运行? 和 OR 与 GND 引脚

2-我不清楚 IC 正常工作时 GND 引脚和 RTN 引脚之间的电压差是多少(因此不在反向偏置情况下)

3- EVM 原理图(图3-1)上的 IMON 和 TP_IMON (TP5)之间确实有一个100千欧的串联电阻器。 您能不能详细介绍一下该电阻器的实用功能?

4 -最后、引脚 IMON 和 RTN 之间用于电流监控的最高电阻是什么? 是否可以使用200K 来获得可靠/可重复的电流监控值?

谢谢!

此致

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

    1.如果需要反极性保护、则无需外部连接 SHDN 和 GND 引脚。 您的 SHNDN 信号将来自某些微控制器、该微控制器将引用系统 GND、该 GND 将短接至我们的器件 GND 引脚。 因此、从逻辑上讲、您将以 GND 引脚为基准进行驱动。 我建议将驱动引脚与 SHDN 引脚串联的电阻器连接起来。  

    2.这些引脚的正常运行将具有可忽略的电压差。

    对于3和4、请查看以下内容:

    此致

    Kunal Goel