This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549-Q1:采用 LM63635-Q1降压转换器设计评审

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LM63635-Q1, TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163256/tps2549-q1-with-lm63635-q1-buck-converter-design-review

器件型号:TPS2549-Q1
主题中讨论的其他器件:LM63635-Q1

你(们)好  

在我的新设计中,我有一个具有电力输送功能的 USB 端口,可满足5V @2.4A 充电要求。 因此我使用 TPS2549-Q1和 LM63635-Q1起草了电路,此处也是这样,供大家查看。如果原理图电路中有任何问题,请给我提供反馈。 电缆电阻我认为为420m Ω。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiju、

    /fault 和/status 为开路排卸、可以移除 R290。  

    对于 VBUS 电容、根据 USB-IF USB 2.0规范、该值不应低于120uF、如下所示:

    谢谢。

    必应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    降压 LM63635-Q1输出(VBUS)我目前有2x47uF,因此我需要将其更改为最小120uF ,或者在 TPS2549-Q1的 OUT 引脚(12)中,我需要连接最小120uF。 请澄清。  

    其余部分与 LM63635-Q1反馈部分一样良好?

    此致

    Shiju.R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiju、

    USB 2.0规范中的要求适用于 VBUS、因此 VBUS 引脚到 GND 的电流至少应为120uF。

    对于 LM63635-Q1、根据数据表、从我的角度来看、它看起来不错。  

    谢谢。

    必应