This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC39002:UCC39002

Guru**** 2504735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC39002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163296/ucc39002-ucc39002

器件型号:UCC39002

你(们)好

一个问题是、如果我使用 具有2个或更多灌电流/拉电流同步降压转换器的 UCC39002控制器、是否有办法阻止灌电流从一个转换器流向另一个转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andres、  

    感谢您关注 UCC39002负载共享控制器。

    我相信 UCC39002 (和其他类似的负载共享控制器)将无法实现您所需的功能。  
    它们的工作原理是以一种方式调整每个转换器的输出电压、使所有输出电流以相同的幅度流向公共负载。
    如果您有能够灌入电流的转换器、则负载共享控制器将使其的 ADJ 信号饱和、并尝试使该电流反向。

    负载共享控制 器仅用于调节每个转换器的输出电压(在较窄的范围内);它们无法直接控制输出电流的幅度或方向。
    每个转换器输出端的二极管可以防止反向电流、但这会降低其灌电流能力。   

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ulrich。 当出现灌电流时、是否有办法从 UCC39002获取信号以在电路中执行操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andres、  

    我唯一能想到的是使用外部比较器监控 CSO 引脚、并与极低的电压进行比较。  如果其中一个转换器需要灌电流而不是拉电流、则电流感应极性将反向、CSO 输出将下降至接近0V。  比较器可以检测到这种情况、比较器的输出可以触发一些操作来阻止、断开或禁用该转换器。   

    但是、如果您只想阻止电流灌入、我认为与每个输出串联的二极管是一种简单得多的解决方案、并且无需有源电路即可采取行动。  只要每个转换器尝试拉取所有负载电流、UCC39002仍可以与放置的二极管实现拉电流共享。 我不知道驱动一个或多个转换器开始灌入电流的条件是什么、但二极管可以防止这种情况。

    此致、
    Ulrich