This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:BQ28Z610长时间保持0%和100%

Guru**** 2767555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161701/bq28z610-bq28z610-hold-0-and-100-for-long-time

器件型号:BQ28Z610

你(们)好  

在采用 BQ28610的客户设计中、他们设置了 Chem ID 和完全学习、在租赁和放电 RSOC 期间、将保持0%和100%的持续时间。

添加 gg 文件和数据 cove。

e2e.ti.com/.../2022_2D00_10_2D00_14.gg.csv

如何改善此问题?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    很难说没有日志文件。 请附上您的日志文件吗?

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jose Coso

    已缓存的日志文件。

    e2e.ti.com/.../2022_2D00_10_2D00_15.log

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    放电开始时、RSOC 开始下降。 我没有看到 RSOC 保持100%。 请参阅下面的内容



    与0%时的 RSOC 相同。 温度变化超过5C。 监测计使用 FCC 和 RM 来估算 SOC。 SoC = RM/FCC。 这里可能发生的情况是、监测计由于温度变化而低估了荷电状态。  

    请查看下面 FCC 是如何下降的。  完整充电容量是电池在一组特定条件(平均负载、温度)下可向系统提供的总电量。



    我将更改负载选择、请阅读此应用手册、因为它将帮助您选择合适的负载选择、以实现最佳的负载预测。 请参阅负载预测一章。

    https://www.ti.com/lit/an/slua948/slua948.pdf?ts=1666033643455&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ27426

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的帮助。

    客户在5C 内重新学习和控制温度、仍然存在 RSOC 跳转问题。

    e2e.ti.com/.../2022_2D00_10_2D00_19.log

    请帮助检查数据。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我将查看它并返回给您。

    此致、
    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:
     
    通过减小术语电压并将负载模式/选择更改为00、我能够在 SOC 预测上获得更好的性能

    以前:
    -加载模式/选择= 07
    -端点电压= 3100 mV

    之后:
    -加载模式/选择= 00
    -端点电压= 2900mV
    -可选、由于 EDV =端电压+端电压增量、客户可以将端电压增量增加到600mV 以进行补偿

     

    此致、
    何塞