This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220电源

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162383/hd3ss3220-hd3ss3220-supply

器件型号:HD3SS3220

大家好

我想使用 HD3SS3220将 USB 从 Type-C 连接器路由到处理器。

我的板由外部5V 电源供电、USB 仅用于数据。

我有3个问题:


1)为 HD3SS3220、5V_USB_C (来自 USB-C 连接器)或内部5V (来自电路板电源)供电的最佳方法是什么。

2) 2)在评估板 SLLU241A 上、多路复用器的 TX 和 RX 上有0.5µF μ F 电容器。 您能否确认是否有必要在 MUX 的两侧以及 TX 和 RX 上放置电容器?使用的好值是什么?

3) 3)我想使用 VCONN_FAULT_N 信号来驱动开关、以便在发生故障时切断5V_USB_C 信号、您有意见吗? 此功能的主要目标是保护处理器的输入电压 VUSB。

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:首选内部5V 电压。

    2:这是特殊情况、因为两侧都有连接器。 通常情况下、交流电容位于连接器侧、TX 为100nF、RX 为330nf。

    3:是的、使用 VBUS 开关进行故障控制。

    寄存器

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。

    下面是 USB-C 部件的图。 请检查是否有任何错误。

    P5V_F=>内部5V 电压

    VUSB_C=>USB-C 连接器电压。


    我想使用 SAD_OUT-1输出来驱动将 VUSB-C 连接到处理器的开关。

    如果可能的话,可以告诉我吗?


    如需相关信息、我不打算使用 I2C 总线、我只想使用 SCL_OUT2和 SAD_OUT1引脚作为输出、您能告诉我我所选的配置是否正确?


    感谢您的回答。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:您可以移除 C7012/C7013上的交流电容。

    2;如何使用 OUT1驱动另一台交换机,以选择要使用的通道? 如果是、您可以使用 DIR。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)好的、我将删除它们

    2) 2)我想使用 OUT1来驱动开关 VUSB-C 以将其连接到处理器。

    3) 3)我想知道是否有一个输出指示存在电缆类型 USB-C 因为我不想将 VUSB-C 电压直接连接到处理器的输入端。

    如需了解相关信息、USB 处于 UFP 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2;OUT1用于检测 UFP 模式下的电流模式、因此不适合驱动其他开关。

    3:连接 UFP 时 ID 变为低电平、您能否使用 ID 引脚来控制其他引脚。

    此致

    Brian