This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:BQ25120A

Guru**** 2531810 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162891/bq25120a-bq25120a

器件型号:BQ25120A

尊敬的 TI:

我撰写 此电子邮件是为了抱怨我们  的产品之一 BQ2520A。 我们使用 BQ25120A 器件以及 电池电量监测 计(BQ27425) IC 进行电池充电和监测。 但是、在几次使用后、我们将面临一个问题、我们无法为电池充电、电池显示负电流值。 另一方面 、新生产器件也存在类似的问题。  请提供您的建议以解决此问题。

我在下面附上了原理图。  

我在充电时捕获了好板和坏板的寄存器值。

充电期间:

良好的电路板

 

 电路板有故障

 

BQ25120A 器件为什么不激活充电模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    良好的电路板

    电路板有故障

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25120A 的原理图似乎合适。 遗憾的是、监测计 GUI 提供的屏幕截图似乎太低、无法读取。 您能不能重新上传它们、以便更好地了解监测计返回的值。

    查看您的监测计原理图。

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    监测计原理图也看起来正常。 我也看不到任何可能导致监测计以这种方式运行的标志触发。 我怀疑这是一个与充电器相关的问题、但您能否提供有关这种行为的日志、以便我详细了解每个电量监测计寄存器?

    谢谢、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    故障电路板捕获的存储寄存器值。

    良好的电路板监测寄存器值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、

    这似乎是充电器问题、但当我比较这两个模块时、我发现只有它没有启动充电模式。 我在测试过程中发现的另一个观察结果是、我使用了一个电池进行测试、测试时使用的电路板有好有坏。 我将空电池连接到良好板、当它显示24%时断开连接。 但当我连接到坏模块时、同一个电池显示54%。它未充电、电池电量监测计 DSG 状态引脚已启用。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了澄清您的情况、您发现在某些电路板上、电池将按预期充电、但在少数几次使用后、电池将不再充电。 当您尝试使用这些不再工作的电路板进行充电时、您会得到从电池到充电器的负电流值。 这是否说明了这种情况?

    我从 原理图中注意到的一点是、电池引脚上没有电容器。 我们建议 BAT 引脚和接地之间至少1uF。

    您能否在电池无法充电时提供充电器寄存器? 报告的报告(如果有)。 此外、当未确认 VIN 时、电池电流会发生什么情况?

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    感谢您的支持。

    是的、您回答正确、但我们也面临新生产装置的相同问题。

    您所指的是哪种器件(充电器/电量监测计) BAT?我们在电量监测计器件 BAT 引脚上有0.1uf 的电流。

    电池电流显示负值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我指的是充电器 BAT 引脚。 VIN 置为有效时与 VIN 置为无效时的电池电流是否发生变化? 还是相同的电流?

    此外、电池充电器是否报告任何故障?

    此致、

    Juan Ospina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    感谢您的回答。

    蓄电池充电器有时会显示故障状态。

    当它开始显示负电流时,它无法获得正常的操作模式。

    下面我提到了我的常规故障情况。  

    故障情况1:

    未检测到电池:

    故障情况2:

    电池显示正在充电、但充电电流为-68至-81兆安。

    量表读数

    故障案例3:

    电池未充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    我在充电器 BAT 引脚上放置了1uF 电容器、但充电器 IC 的行为没有变化。

    当我尝试了不同的选项(如取消密封和密封)时,我观察到这些标志位启用了。

    其他意见:

    这些寄存器根据电池电压变化时间状态和运输模式(0x01-SW 启用、0x41-Normal charging condition 和0xC1-fualt)、TS 控制和状态(0x08和0x88)、ILIM (0x3A 和0x0A)和电池电压监控寄存器的最大值。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电时电池的负充电电流可以指示几个方面。 首先、如果 SYS 和 PMID 的电流消耗大于 VIN ILIM、器件可能会进入电池补充模式、以便提供足够的电流为负载供电。

    或者、负充电电流可能表示充电器 IC 损坏。 您是否有电池断言波形? 在这些断言期间需要注意的一点是电池断言时的电压尖峰和瞬态、尤其是在没有 BAT 电容器的情况下。 充电器 BAT 上的电容器旨在帮助处理这些瞬变。

    此致、

    Juan Ospina