This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:如果 LM317在-30deg C 环境温度下工作且无/极轻负载、该器件将如何工作?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163473/lm317-how-will-lm317-perform-if-working-in-an-ambient-temperature-of--30deg-c-with-no-very-light-load

器件型号:LM317

您好!

LM317的建议工作温度范围为0至125摄氏度。如果在环境温度远低于(例如-30摄氏度)的情况下、LDO 具有非常轻的负载、这意味着非常低的自发热。 在这种情况下如何执行 LM317? 这是仅导致性能下降还是根本不起作用?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qingxuang、

    LM317仅经过测试、 并由设计(如果特别注明)保证、范围为0-125°C。但是、我已采集小样本的基准数据以查看器件稳定性和瞬态性能、发现低至-30°C 的器件正常工作、并且在规格性能方面没有发现可测量的差异。 通过使用超出这些限制的器件、您将无法再获得数据表性能、而我测试的10个器件的小样本尺寸并不代表整个器件。 话虽如此、该器件在我的测试中表现良好、我们认为它应在这些条件下良好运行。

    此致、

    John