This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:对 EVM 重新编程时出错

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161491/tps25750evm-error-reprogramming-evm

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件: TPS25750

我使用 TPS25750EVM 测试 POC 双向电池充电电路。 出于测试目的、我仅将其配置为5V 3A 电源、工作正常。 现在、当我尝试上传新配置时、我收到错误消息"刷写到器件时出错。 尝试对 EVM 进行电源循环并重新连接硬件、然后再进行刷写。"

我已经多次重新启动它、并且不断收到相同的错误。 是否有方法对其进行复位、以便我可以刷写新配置?