This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS25750EVM:使用在线 GUI 刷写 TPS25750EVM 时出错

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163714/faq-tps25750evm-error-flashing-tps25750evm-using-online-gui

器件型号:TPS25750EVM

问题说明:在将多个配置从在线 GUI 加载到 TPS25750EVM 后、即使在循环通电并重新连接 EVM 之后、也会显示一条错误消息、阻止用户加载任何新配置。  

解决方法:拔下所有电缆后、请卸下跳线 J4、如下所示:

断开跳线后、重新连接 EVM 并加载配置。 如果错误消息再次出现、请断开电源并重新连接 J4跳线。 重新接通 J4后、重新连接并加载配置。 这将解决该错误、用户现在可以使用新配置加载 EVM。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您需要任何帮助、请单击"+提出相关问题"!