This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:REGSRC 上有19伏、REGOUT 上有0伏

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163691/bq76940-there-is-19-volts-on-the-regsrc-but-0-volts-on-the-regout

器件型号:BQ76940

您好!

我将基于 BQ7694003构建 BMS。 我已根据数据表和"bq769x0系列10大设计注意事项"构建了测试板。 遗憾的是、REGOUT 上有0v、而 REGSRC 上有19V。

这是原理图的一部分、如图所示、也是 DipTrace drive.google.com/.../19ByqCOcNT16HPv-AHNrj-UvMXHOFw7bE 中的原理图

谢谢))

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Misha、

    您是否已启动器件?  要引导器件、您需要向 TS1引脚施加上升沿。

    数据表添加了进一步的指令: TS1用于引导器件。 引导需要一个上升沿。 TS1上保持的高电平不会阻止器件关断或唤醒。 如果在正常运行中使用外部温度检测、则启动后在 TS1引脚上保持的电压电平会影响热敏电阻上的电压和 MCU 确定的温度。

    此外、很抱歉、我们无法访问 google 驱动器链接。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Andria!

    谢谢))