This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8733:AM6442分立式电源

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6521855, LP8733, AM6442, TPS65220, TPS65219, DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160063/lp8733-am6442-discrete-power-supply

器件型号:LP8733
主题中讨论的其他器件:TPS6521855AM6442TPS65220TPS65219DP83869HM

您好、!团队

AM6442可以使用 LP8733 + TPS6521855 PMIC 供电。 但我还需要备用的分立式电源 方案。 但是、很少有文档提到限制电流参数、例如所有功能运行时所需的最大电流、或高温下对电流的需求。 这些极端条件下所需的电流量决定了电源选项的选择。  我真的需要这种文档来帮助我制定离散电源计划。  您能否提供相应的材料或文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    感谢您的支持! 我将让 Sitara 团队对 AM64最大电流消耗进行评论。 同时、我想与大家分享 、我们为 AM64处理器添加了一个新的 PMIC 电源解决方案。 它使用单个 PMIC TPS65219 (或 TPS65220)、这是我们的最新开发之一、我们拥有 AM64-SK EVM 与此 PMIC 的设计文件、可在 NDA 下共享。 请随时查看下面的应用手册、如果您有任何疑问、请告知我们。  

    链接: 使用 TPS65220或 TPS65219 PMIC 为 AM64x 供电

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Brenda! 感谢您的支持!  

    不过、这似乎很有用、但我没有找到有关 PHY 电源方案的任何信息。 TPS65220或 TPS65219 PMIC 方案是否具有任何包含 PHY 电源的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、  

    感谢您再次观看本节目。 PHY 需要哪些具体信息?

    在 AM64-SK EVM 中、我们有以下连接到以太网 PHY 的电源轨:3.3V、 2.5V 和1V。  

    3.3V 和2.5V 电压可由 PMIC 供电、1V 电压可由外部分立式器件供电。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    如果 PHY 是 DP83869HM、 我仍需要最大限制电流参数进行设计。 我对整个电源设计所需的电流了解甚少。  我需要文档来支持此设计。

    此致、

    哈勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    我正与 Brenda 一起研究这一问题、很快就会跟进。

    此致、

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、  

    AM64-SK EVM 使用 DP83867IRRGZ、其电源要求与  DP83869HM 相似。 序列 要求可能是唯一的差异。 请随时向我发送电子邮件、以便我们可以 与 PMIC 共享 AM64 SK 设计文件、以参考如何实现该设计。 除了预编程的 TPS65219/20器 件、我们还将发布用户可编程版本、允许客户在 PMIC 中对 NVM 进行编程、以满足特定的应用要求。 我们与处理器团队密切合作、确保 TPS65219/20 PMIC 满足处理器要求、包括电压、序列、电流等 这是目前适用于 AM64处理器且集成度最高、成本优化的 PMIC 解决方案。  

    Colin 将分享与 AM64电流规格相关的信息。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、Brenda、

    系统和设计团队在下表中提供了 AM64的每个电源轨的最大电流:

    此致、

    Colin