This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63000会发热并消耗电流

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/947641/tps63000-heats-up-and-consumes-current

主题中讨论的其他器件:TPS63000

大家好

我使用 TPS63000从重击力电池电源提供3.6V 稳定电压、但问题是当我使用可变稳定电源测试该组件而不连接任何负载时、 在3V 至4.2V 的电压输入范围内、我获得500mA 的电流消耗和元件的发热、使用的所有电容器均为陶瓷电容器、散热焊盘以及 TPS63000的 PGN 和 GND 引脚 均焊接在 GND (接地层)上。

我使用了2.2u (NR3015T2R2M)的电感器、我注意到、当我使用万用表测量电感器的一个引脚和接地之间的电阻时、我得到的值为7欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed:

    您测试了多少个器件? 如何更换为新件并确保焊接正确。  

    如果问题仍然存在、请测量 Vin、Vout、L1、L2的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我实现了一个单板作为原型、组件的焊接是干净的、由于组件非常小、因此无法用另一个组件替换、我们需要必要的设备来执行此操作。
    一旦我测量 Vout、L1、L2的波形、我就会将其发布到该论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    以下是无负载时请求的波形:

    电源4V、但无负载时的电流为0.46A:

    L2波形:

    L1波形:

    VOUT 波形输出电压正确(3.6V):

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed:

    波形不是很清晰、您是否可以再次共享 L2?   

    我怀疑 IC 已经损坏。 您可以移除所有周围元件、并测量 GND 与任何其他引脚之间是否存在二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。

    下面是 L2波形的清晰表示:

    但是、当该电路板是新设计的且从未使用过时、元件如何损坏、这些是该电路板上的第一个测试、它如何仍然为我提供所需的电压3.6V、并且在无负载(500mA)的情况下具有高功耗电流?

    当我移除所有周围元件时、如果 GND 有二极管、我要测量哪些引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed:

    根据 L2波形、我们可以发现最大电压已经超过绝对最大额定值。 (即7V)。 存在风险。 但它可能会因测量不当而引起。 您可以使探头的 GND 更靠近信号、并检查是否有任何变化。  

    健康部件和正确测量的 L2波形更像是振铃较少的方形。 (如带负载的数据表中的图10。)

    转换器有四个开关。 在某些情况下、它仍然会受到部分损坏。 但我不确定这是否适合您的情况...在 PCB 产生 ESD 时或在测试期间、如我上面提到的电压尖峰、可能会发生损坏。  

    如果可能、您可以测量所有引脚。 方向是从 GND 到目标引脚。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed:

    另一个注释:

    更改 Vin 后、它是否仍能调节 Vout=3.6V? 例如 Vin=3V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。

    是的、当 VIN 为3V 但无负载时的流耗为390mA 时、我得到的 Vout = 3.6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed:

    这种情况变得更有趣了...您是否错误地使用 L1 L2信号? 在我看来、转换器应运行为:

    i.如果 Vin>Vout。 降压模式。 L2等于 Vout、L1保持开关状态。  

    二 如果<Vout. 为 升压模式、L1等于 Vin、L2保持开关。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无论是在降压模式还是升压模式下、我都始终获得相同形式的信号(L1几乎等于 VIN、L2保持开关)
    以下是 VIN = 3V 时的结果:

    供应:

    L2:

    L1:

    输出电压:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed:

    L1不等于 Vin、根据您的波形、显然存在一个间隙。  

    您是否从 GND 测量了二极管?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我移除了除电感器之外连接到 TPS63000的所有组件、因为如果我移除它、我无法再次焊接它、我们需要必要的设备来执行此操作。
    我在所有其他引脚(VIN、VINA 和 EN 以及 PS/ SYNC 已连接、Vout、FB)和 GND 之间找到了一个二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed:

    那么、您是否测试了 L1、L2? 这是关键引脚。  

    也许您可以使用热空气来去除电感。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个问题还没有解决、我没有必要的设备来去除和焊接 电感

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed:

    很难解释这一点。 移除所有其他组件后、电感器和接地之间是否仍有7欧姆电阻? 如果是、您需要更换新设备并进行尝试。

    此致、

    Yichen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    移除除电感器之外的所有元件后、我发现电感器和接地之间的电阻为10欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    最可能的原因是您的器件存在一些损坏。 可能的损坏原因是 ESD。 需要用新的设备替换该设备。

    此致、

    Yichen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed、

    长时间没有听到您的声音。 我想您已经解决了您的问题。 如果没有、欢迎再次联系我们~

    此致。

    Yichen