This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:使用 LM5176作为电池充电器时、可能会出现不需要的反向电流

Guru**** 2924980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176, LM5175, PMP10594, TLV272, INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/946367/lm5176-using-lm5176-as-battery-charger-it-happens-that-there-is-an-unwanted-reverse-current-flow

器件型号:LM5176
主题中讨论的其他器件: LM5175PMP10594TLV272INA180

尊敬的 Sirs:

我现在才发现使用 LM5176的电池充电器电路有一个大问题。

当电池充满电并且我保持充电结束时的最大电压(例如14.4V)时、输出电池和输入源电源之间会出现奇怪且意外的反向电流流动、 实际上、我的电源的输入电压从12.5V 增加到25V、这是我的标准值!!!! 因此、在充电期间、我的电路主要在升压区域工作。

我的原理图是标准配置、在 MODE 引脚上具有输出平均电流限制分流电阻器和93.1K 电阻器。

如何防止这种现象?   在此充电步骤期间、是否可以仅使用 CCM 模式下的 LM5176?

请尽快解决此问题。  

感谢你能抽出时间!

此致、

弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    如果电池电压略高于 LM5176的调节电平、则器件可能会尝试调节至应有的值并将能量传递回输入端。 在 CV 调节期间、电池电压是否有可能增加到您允许的最大值以上? 在这种情况下、CCM 不是正确的运行模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    我使用未完全充电的 LiFePO4电池测试了电池充电器、因此几分钟后、它在恒定电流下处于充电状态、在14.4V 下进入恒定电压、 该电池仅连接到我的充电器的输出、没有负载或其他可以为其充电的设备、只有我的带 LM5176的充电器板。 对于这种电流、我无法解释为什么我具有反向电流、从而将输入源电源的输出电压从12.5V 提高到25V。

    假设我在 FB 引脚上有一个电阻器来设置所需的 CV 值、它由从 MCU 右侧滤波为直流信号的 PWM 信号控制。

    是否有一些防止此行为的提示?  

    谢谢!

    此致、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    同时、我将 LM5176替换为 LM5175、在同一电路板上、我将 RT 电阻更改为具有相同的开关频率、并在 MODE 引脚上使用49.9K 电阻在 DCM 模式下工作、尝试解决有关反向电流的问题、 但我遇到了另一个主要问题:

    高侧输出 MOSFET 的栅极电压等于源极电压(最大值为14.1V)、因此它不用作 MOSFET、而是仅并联肖特基二极管。 奇怪 的是、引脚 BOOT2上的电压为25V (源极电压+ 7.5V)、但 HDRV2引脚上的电压最大值仅为14.1V。 这是一款刚刚安装的新 LM5175、问题出在哪呢?

    我迫切需要解决这个问题。

    提前感谢您。

    此致、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    LM5175将是我的下一个建议。 您提到、HDRV2仅像二极管一样工作、因此它可以防止电流反向流动。 那么、为什么电源上有25V 电压? 我认为反向电流会导致电压从12.5V 上升到25V? 您使用什么作为源?

    请您分享您的原理图吗? 如果您想保密、请向我发送友谊请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    在 LM5175上、我将电源单元用作12.5V 的源、在输出中、我具有预期的电压、但如果我施加负载、我可以看到升压顶部 FET 上的栅极信号等于源极信号、因此它用作二极管、 我没有电流回流、但效率非常低、为什么不开关这些 MOSFET?

    我在论坛上读到、这可能会受到引脚 CS 和 CSG 上分流电阻器电感的影响、因此我曾尝试更改这些引脚附近的滤波电容器、但增加 R-C 我看不到任何改进、您有什么建议吗?

    检查时、我将 MODE 引脚上的49.9K 替换为93.1K、 升压顶部 FET 上的栅极信号相对于源极信号而言良好、这证明了 HW 正常、分流电阻器电感应是可能的原因。

    您能给我一些方法来补偿这个问题吗?

    谢谢!

    BR

    弗朗西斯科   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    当器件通过检查 SW1和 VISNS 之间的压降检测到零电流或负电流时、会关闭 HDRV2引脚。

    由于 SW1上的电压将受到连接到 GND 的感应电阻器上的阻抗的影响、因此您需要最大限度地减小那里的阻抗。 例如、您可以使用短于宽的电阻器来降低电感。

    请检查您当前使用的电阻器的电感、并尝试查找电感较低的电阻器。 例如、在 EVM 上、我们将使用一个来自 SUSUSUSUSUUU 的电阻器。

    请分享您的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    为了进行测试、我用另一个模型替换了分流电阻器、但行为始终相同。 我对 CS 和 CSG 引脚短路、但电路情况却是一样的。 我不明白为什么!

    我在 LM5176上使用了另一个电路板、我认为如果我在与电池并联的输出端放置一个小负载来充电、反向电流现象应该消失、因为直流/直流转换器始终具有从输入到输出的电流路径、 但测试这一点我注意到、错误的是、当电池电压达到输出电压和电池吸收电流的设定点时、始终会发生反向电流。

    因此、由于我在使 LM5175在 DCM 下工作时遇到很多问题、请您提出建议或添加电路来防止 LM5176上的反向电流? 假设我的直流/直流转换器是输出功率约为600W 的电池到电池充电器、因此不能在输入/输出中添加串联二极管。

    我的问题是、控制 SS 或 COMP 引脚的技巧是什么、还是其他技巧如何防止反向电流流动、从而触发输出或输入电流或电压的测量?

    请帮助我找到快速解决方案!!

    我随附了原理图、但请给您发送私人电子邮件进行布局审查!

    我使用 N°2 INA186A1来测量输入和输出电流、并使用运算放大器来控制 COMP 引脚的输入和输出电流限制、如 PMP10594演示板。

    e2e.ti.com/.../Controller_5F00_and_5F00_Power_5F00_Stage.pdf

    BR、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    为了进行测试、我用另一个模型替换了分流电阻器、但行为始终相同。 我对 CS 和 CSG 引脚短路、但电路情况却是一样的。 我不明白为什么!

    我在 LM5176上使用了另一个电路板、我认为如果我在与电池并联的输出端放置一个小负载来充电、反向电流现象应该消失、因为直流/直流转换器始终具有从输入到输出的电流路径、 但测试这一点我注意到、错误的是、当电池电压达到输出电压和电池吸收电流的设定点时、始终会发生反向电流。

    因此、由于我在使 LM5175在 DCM 下工作时遇到很多问题、请您提出建议或添加电路来防止 LM5176上的反向电流? 假设我的直流/直流转换器是输出功率约为600W 的电池到电池充电器、因此不能在输入/输出中添加串联二极管。

    我的问题是、控制 SS 或 COMP 引脚的技巧是什么、还是其他技巧如何防止反向电流流动、从而触发输出或输入电流或电压的测量?

    请帮助我找到快速解决方案!!

    我随附了原理图、但请给您发送私人电子邮件进行布局审查!

    我使用 N°2 INA186A1来测量输入和输出电流、并使用运算放大器来控制 COMP 引脚的输入和输出电流限制、如 PMP10594演示板。

    e2e.ti.com/.../5468.Controller_5F00_and_5F00_Power_5F00_Stage.pdf

    BR、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    同时、我在引脚模式固定为 GND 的情况下测试了 LM5176、我看到与 LM5175类似、它也能在 DCM 下工作!

    是否可以在 DCM 模式下使用 LM5176?

    我正在等待您的感谢回复。

    谢谢、

    BR、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    LM5176中不允许将 MODE 设为 GND。 如果要使用 DCM、则需要使用 LM5175。

    如果 DCM 中的 LM5175有问题、这些问题可能与您在 LM5176中遇到的问题有关。 通常、更换应简单直接。

    您是否会分享一些有关 VIN、VOUT、SW1和 SW2的测量结果、如果可能、还会分享反向电流、尤其是在器件开始将电流发送回输入端时?

    您的原理图很难阅读、因此我不确定是否会忽略某些内容。 以下是我的评论:
    -请移除斜率和 Add_COMP 之间的零部件。
    -请移除 ISNS+/-上的附加电路
    -为什么 VCC 上有这么大的电容?
    -您应该将感应电阻器增加到更接近您的应用需求的值。 要获得良好的起点、您可以使用 LM5176产品文件夹中的快速入门计算器。
    -当您移除两个开关节点上的缓冲电阻器和电容器时、请检查行为是否发生变化。

    对于布局、获取放置和层的屏幕截图而不是光绘文件将非常有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    我在斜率上添加了一些电路、在斜率引脚上添加了一个电容器、但电路必须作为降压转换器工作、否则在工作输入/输出电压范围内、我的 SOE 不稳定。

    LM5176的一些应用手册和演示板上增加了 ISNS+和 ISNS-的电路、应提高输出硬件平均电流限制的精度。 如果您认为没有必要、我可以将其删除! 因此我也可以节省成本!

    我在 VCC 上添加了更多电容器、以确保其稳定、因为我的 MOSFET 功率非常大、栅极电容器也不是很小。 如果您认为总电容太高、请告诉我要使用的最佳值是多少、因此我减少了安装的电容器。

    关于电源 GND 节点上的感应电阻器、1m Ω 是我的应用的正确值、但我也使用 LM5175和3m Ω 分流值测试了同一电路板、但栅极顶部 MOSFET 未激活、行为始终相同。

    关于这些 smubber 电路、尚未安装 ya。

    在我的电路板上、栅极电阻器全部为0欧姆。

    我向您发送了电路板4层的屏幕截图、以便进行布局审阅!

    提前感谢您。

    BR、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    在您的设计中检查 LM5175时:是否可以检查 HDRV2对不同输入电压的反应是否不同? 如果您将器件设置为 CCM 模式、则 HDRV2是否按预期导通?

    到目前为止、我在布局中没有发现明显的问题、但需要更多的时间来详细查看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    是的、我可以确认、如果我在 MODE 引脚上放置一个93.1k 电阻器、它在 CCM 模式下工作正常、因此 HDRV2引脚工作正常、顶部升压 MOSFET 被正确驱动。

    研究我的布局可能是我犯了一个错误、那就是应将 HDRV1和 SW1以及 HDRV2和 SW2轨迹作为差分信号布线、以减小栅极信号的环路面积、 但我不能相信这会导致  CS 和 CSG 引脚上的比较器持续触发。

    我正在等待您的感谢回复或技巧来解决我的问题。

    提前感谢您。

    BR、

    弗朗西斯科     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    您是否认为您可以在 VISNS 和由 HDRV1驱动的顶部晶体管之间添加一个100 m Ω 的串联电阻器? 如果这2个引脚之间的压降更大、我想知道 HDRV2是否正常导通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    我不知道我是否可以添加该电阻器、但我将尝试添加该电阻器。

    同时、我建议在第一块电路板上替换其他 LM5175 IC、因此我将使用示波器截屏向您展示在 DCM 模式下设置时电路板上所请求的信号。

    我希望这将有助于我们找到解决办法。

    谢谢你。

    BR、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    我在 VISNS 和顶部降压 MOSFET 漏极之间添加了一个串联电阻器、我看到输出顶部升压 MOSFET 被正确驱动!!

    所以您说得对、它取决于 VISNS 和 SW1之间的电压、但请说明我如何在没有串联电阻的情况下使其正常工作?

    由于我的充电器是高功率充电器、因此无法添加串联电阻器、您是否有办法解决此问题? 我能否添加一些外部电路来设置正确的电流保持、以便在输出中进行二极管仿真?

    我看到、如果我放置一个小电阻器(20m Ω 串联)、则仅当输入电流大于10A 时、输出 MOSFET 才会正确驱动、 但对于我的应用、20m Ω 串联电阻过大、请考虑在我的板 上、输入电压上串联了3个并联的2m Ω 分流电阻器、以读取输入电流、从而模拟功率损耗、 但这不足以让 LM5175在5A、10A、20A 的电流下工作。

    我正在等待您的感谢回复。

    BR、

    弗朗西斯科。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    非常感谢您在 VISNS 和顶部晶体管之间使用串联电阻器测试转换器。

    添加电阻器只能帮助识别问题、而不能用作您观察到的问题的解决方案。 在任何情况下、VISNS 引脚的电压似乎比 SW1低200mV。 现在、我们需要确定它的来源。

    移除电阻器后、您能否尝试测量引脚 VISNS 和 SW1上的电压? 我希望这些衡量标准除了有助于确定问题外、还能有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    我测量时移除了串联电阻并更换了 VISNS 和 SW1上的正常路径、但如果我测量这两个引脚之间的电压、则在负载约为5A 的 Fluke 万用表上测量的 VISNS 上只能读出13mV 的正电压。 如果我在没有负载的情况下测量这些引脚、则会有一个由 DCM 模式引起的波形。

    请告诉我应该如何做这项评估、以便为您提供良好的反馈。

    BR、

    弗朗西斯科  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    您分享的测量结果对我来说很好。 除了测量以 AGND 为基准的 SS 引脚之外、您还想测量吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    在负载为5A 且 VISNS 引脚和 SW1路径之间没有任何串联电阻的情况下、SS 引脚和 AGND 之间的电压为1.214V。

    继续我的测试、如果我在 VISNS 引脚和 SW1路径之间添加一个0.02 Ω(20m Ω)的串联电阻、我可以看到转换器工作正常、能够在大约0.25A 的小负载下正确切换顶部升压 MOSFET、 在升压模式下工作时、输入电流约为0.38A、输出电压为12.7VIN 和14.2V。

    我尝试在低侧升压 MOSFET 的栅极上添加一个栅极电阻器、以减少振铃、但它没有效果。 我在 SW2和 PGND 之间添加了肖特基二极管、以减少振铃的负极部分、但这不起作用。

    请告诉我您的注意事项和建议、以解决该问题。

    BR、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    我尝试减小 VISNS 引脚和 SW1路径之间的串联电阻器值、但如果我将10m Ω(并联2个20m Ω 电阻器)放置在1A 至50A 的所有负载电流范围内、二极管仿真均存在。 如果我放置20m Ω 电阻器、它就能完美工作。

    我想这很奇怪、我希望它也能使用较小的电阻器值、但负载电流值更大、但事实并非如此!

    我正在等待您的支持。

    BR、

    弗朗西斯科

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    抱歉,按了“TI 认为已解决”按钮,而不是“回复”按钮:-)

    通常、此功能在没有任何与顶部晶体管串联的电阻器的情况下工作。 该电阻器仅用于在顶部晶体管上的压降增加时检查测量是否正常工作。

    因此、我们需要确定测量信号为何看起来比 EVM 太小或发生了某种程度的偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    如果移除 SW1上的缓冲电路、您会尝试一下会发生什么情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    我的电路板上未安装所有缓冲电路。 SW1和 SW2点已经没有缓冲器。

    还有其他建议吗? 我无法理解为什么它不起作用。

    在某些方面、我可以添加一些外部电路以欺骗 LM5175并使其正常工作?

    请帮我解决这个问题。

    我将重做 PCB 布局的下一个修订、但在此之前、我想确保它在 DCM 下可以正常工作、因此、请从我私人发送给您的布局开始、向我提出一些改进建议。

    谢谢你。

    BR、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    如果不详细了解问题的来源、创建新布局将是一件幸运的事情。

    让我们更详细地探究问题、以了解问题的原因。 通常、当从 VISNS 到 SW1的压降足够大时、器件按预期工作。 我还不明白为什么从 VISNS 到 SW1的测量在 HDRV2未导通时不显示负电压。

    您是否也会测量 SS 引脚和 COMP 引脚上的电压?

    布局审查仍在进行中、但如果我们了解需要更改的内容、则会更加准确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    连接后、您可以根据请求看到 SS 引脚和 COMP 引脚的 OCSSiploscope 捕捉。 假设它们是非常平坦的直流电压、SS 引脚使用 Fluke 万用表测量的电压为1.21V、COMP 引脚使用 Fluke 万用表测量的电压为1.71V、负载为5A、目前始终处于相同的测试条件。

    SS 引脚:

    COMP 引脚。

    请不要离开我、我迫切需要解决这个问题。

    谢谢!

    BR、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    您是否测量了 SS 引脚上相对于 AGND 引脚的电压? 如果没有、请重复此测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    是的、我测量了 SS 引脚相对于 AGND 的值、在我的电路板中、该引脚被命名为 SGND、这是用于 COMP、SS、斜率等的信号接地岛。 组件。

    在我的电路板中、AGND 和 PGND (LM5175的散热焊盘和引脚 n°22)直接连接在 LM5175的下方、接线引脚 n°10连接到散热焊盘。

    请告诉我是否有问题。

    BR、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    我可以在您的设计和 EVM 布局之间找到的最大区别在于、您的所有组件都位于顶部、EVM 的底部具有更敏感的信号。 AGND 通过多个金属层与 PGND 屏蔽。 在您的设计中、AGND 和 PGND 在所有层上彼此相邻。 不过、我仍然不知道您在设计中观察到的布局问题的真正根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    我理解了您询问的 SS 电容器测试、我看到电路板 C72上的接地 AGND 非常差、因此我添加了一根导线以较低的电阻连接到 AGND、但结果始终相同。

    我同意您对干扰更不敏感的 EVM 布局的看法、因为它在底层有控制器和敏感线、涉及功率组件和电感器、 但还有一些其他演示板在单侧安装了元件 LM5175、它们为什么工作正常?

    BR、

    弗朗西斯科   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    是的、这些 EVM 工作正常。 不是因为放置在同一层上导致了问题。

    在升压模式下、当测量的电流(从 VISNS 到 SW1引脚测量)为负时、HDRV2就像二极管一样使用、 或 SS 引脚低于1.2V (在您的设计中并非如此)或器件处于 OVP 时(当反馈引脚上的电压典型值高于0.86V 时)。

    是否要检查 PG 引脚上的信号?

    您测量的信号不会解释为什么不从器件驱动晶体管。

    您能否再次检查晶体管是否正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    我将 MODE 引脚上的0Ohm 电阻替换为93.1K、输出 MOSFET 被正确驱动、它们工作正常。 在该配置中、PG 引脚始终处于3.3V 电压(我在其上放置的100K 电阻器的上拉电压)、并插入了5A 负载。

    将93.1K ON 引脚模式替换为0欧姆要进入 DCM 模式、我始终在输出顶部 MOSFET 中进行二极管仿真、PG 引脚 始终处于3.3V、并插入了5A 负载。

    我不明白为什么它不能在 DCM 中工作!! 我尝试减小 SS 电容值、禁用抖动功能、更改斜率电容值以查看它们是否会影响 DCM 行为、但输出 MOSFET 驱动器没有任何变化、它始终在二极管仿真中工作。

    请你有其他建议吗?

    BR、

    弗朗西斯科   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    您提到 EVM 上不存在该问题。 就我而言、您用 MOSFET 替换了 EVM 上的 MOSFET、对吧? 您是否也更换了电感器以及输入和输出电容器? 如果是、我只能建议单个交换其他组件、并检查是否有任何原因导致 EVM 发生故障。 如果不是、则问题是由布局引起的。

    到目前为止、我一直无法在不创建新布局的情况下解决布局所导致的问题、因为很难确定确切的根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    安装有电路板组件的 EVM 电路板继续正常工作。

    目前、我要安装一个新电路板、该电路板采用6层与 EVM 非常相似的新布局、因此我希望它能够正常工作。

    在几天内、我将向您报告我是否真正解决 了我的问题、或者我是否需要更多支持。

    感谢您的支持和努力。

    BR、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    我安装了新的修订版板、其布局与 EVM 板类似、这次电路板运行正常。

    我在电流限制方面遇到了另一个问题、我使用的电路与上一个电路板上运行良好的电路相同、 它使用与 PMP10594演示板相同的电流限制电路、其中包含一个 INA180 + TLV272和一个连接到 LM5175 COMP 引脚的二极管。

    如果我只将一个电阻负载连接到电路板电流限制非常好并且非常精确、那么 COMP 信号将始终保持一个直流信号、该信号根据设置的电流限制值具有不同的电压值。

    如果我在电路板的输出端连接电池、当它进入电流限制时、COMP 信号变为0V 和 COMP 电压之间的锯齿信号、因此电流限制不稳定。 我在 TLV272的反馈上使用了47nF 电容器、但您怎么看? 为什么输出中的电池会干扰行为? 考虑到在旧板中没有这个问题。

    BR、

    弗朗西斯科    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    在此期间、电池电压的行为是怎样的? 如果您使用的是 LM5175内部平均感测电路、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    我降低了外部电流限制环路速度、用220nF 改变了 TVL272反馈上的47nF 电容器、并且工作正常且非常稳定。

    我没有尝试硬件平均内部感应电路、但我很快就会尝试、

    非常感谢您的支持。

    BR、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    我在 DCM 模式下使用 LM5175测试电路板、现在一切正常、但我注意到、在升压模式和降压模式下、转换器可以毫无问题地达到电流设定点(我正在为完全放电的电池充电)、 如果它在降压/升压区域工作、则未达到电流设定点、最大电流会降低约设定点的40%。 问题出在哪呢? 假设我在低侧有1m Ω 的分流电阻器。

    我必须看到哪些信号才能理解原因是什么?

    提前感谢您。

    BR、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    如果将低侧开关和 GND 之间连接的感应电阻器减小到实际值的一半、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    在 低侧开关和 GND 之间使用半值的分流电阻器可解决问题。 非常感谢!

    我遇到了另一种情况、如果我的转换器作为电源工作(输出中没有任何电池、但只有负载)、如果我对输出端接地短路、则电流限制为一个奇怪的值、例如 HW 平均电流限制(ISNS+、ISNS-) 不起作用、并且我在 COMP 引脚上添加的外部平均电流限制也不起作用(即使使用了分流监控器、也要正确测量输出电流)。  

    为什么会这样呢? 如果我添加以下与 ISNS 引脚上的滤波器串联的 PMOS 电路-可以改善 IT 行为吗?

    我希望输出电流由我的平均电流限制电路或硬件平均电流限制 (ISNS+、 ISNS-)设置。

    提前感谢您。

    BR、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    您是否在 LM5175上启用了断续模式? 禁用断续模式后、问题是否会变得更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    否、引脚模式具有零电阻值、因此它已经处于 DCM 无间断模式。

    BR、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    好的、您能更详细地解释一下、当器件的输出短路时、您到底观察到了什么? 您提到电流电平很奇怪、您添加的电路和内部平均电流限制似乎都不起作用、但具体会发生什么情况。 这种行为是否与输入电压有关? 当您观察到这种奇怪的行为时、您能检查 COMP 上的信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    我正在为电路板提供12.4V 的电源、我的电路板在输出中没有电池、将输出电压设置为13.7V。 如果我在输出端放置一个短路、输出电压会降至0V、输出电流大约为13A、几乎是我在外部平均电流限制电路(7A)中用作电流限制的设定点的两倍、并且是施加的内部平均电流限制 电流为7.5A (50mV/6.6m Ω)。

    当我在输出端施加短路并使用外部电缆将其保持导通时、我会看到 LM5175的 COMP 引脚固定为0V、但输出电流在大约13A 时保持稳定;输入电压保持在12.4V。 我觉得很奇怪!

    您有什么建议或措施要做吗?

    我可以观察到的另一个奇怪现象是、在空载条件下输出电压不是很稳定、实际上 COMP 引脚信号不是连续信号、而是如以下捕捉所示:

    在输出短路期间、请遵循降压高侧 MOSFET 栅极信号的图像:

    并按照短路期间降压低侧 MOSFET 栅极的图像进行操作:

    BR、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    我认为、在我们继续检查短路期间发生的情况之前、转换器首先要在空载时保持稳定、这一点非常重要。 请您   使用实际组件浏览快速入门计算器吗? 当您将波特图上方的电压设置为系统中的最低输入电压时、将计算 RHPZ、然后您应将其交叉点设置为1/5或1/10。 检查产生的补偿是否接近您使用的补偿、或检查您使用的补偿是否提供了太小的相位裕度。

    此外、您还可以检查空载时的 COMP 电压。 即使用交流耦合进行检查、它也应保持稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    我尝试使用计算器并插入电路板上的电路值和补偿网络值计算器的结果是正确的在所有输入电压下、相位裕度始终大于40°、 但 RHPZ 交叉频率非常低、相对于我的100KHz 开关频率大约为0.8KHz。

    你怎么看?

    谢谢!

    BR、

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    更好地分析电路板行为我发现 COMP 引脚仅在输入电压大于 VOUT-0.1V 时才是无负载条件下的理想直流信号、因此我假设它仅在降压模式下工作时。 当输入电压低于输出电压时、COMP 引脚具有我之前发送的波形。

    我也是私下给你写的。

    BR、

    弗朗西斯科   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Francesco、

    让我也检查您的个人信息。 在标题中使用 LM5175开始新主题时、您有什么想法? 这个已经非常长了,标题中有 LM5176,这是起点:-)

    在降压/升压模式下(降压和升压侧也在该模式下进行切换)、输出电压纹波最高。 这是输入电压大约为输出电压时的情况。 通常、检查所有3种模式(降压、降压/升压和升压)的稳定性很重要、因为直流/直流转换器中的模式变化始终至关重要。 启动和模式更改是直流/直流转换器中最困难的领域。